Renesas Synergy™

FAQ 107375 : マイコンに電源を投入する前(VCC=0[V]の状態)に端子に電圧を印加しても大丈夫か?

VCC=0の状態で、ポート等の信号端子にVCCより高い電圧を印加しないでください。

端子保護ダイオードを通して電流が流れ、また、入力電圧(VIN)がマイコン動作保証の絶対最大定格値(VCC+0.3V)を超過しますので、最悪の場合、デバイスが破壊される可能性があります。

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください