Renesas Synergy™

FAQ 107335 : M16C Flash Starter (M3A-0806)を使用する際、マイコンのTxD端子に外部プルアップ処理が必要な理由は?

リセット中、およびリセット後、マイコンのポートは、入力モードに設定されるため、レベルが不定(Hi-Z状態)になります。
PCとの接続時、マイコンのTxD端子が不定の場合、PCが不定データを受信する可能性があるため、これを防ぐ目的で外部プルアップ抵抗の接続を推奨しています。
TxD端子をプルダウン処理した場合、ポートのレベルは"L"になるため、PCはTxD="L"と認識し、M16C FlashStarter (M3A-0806)が、"スタートビットの検出"と誤認識しますので、プルダウン処理はしないでください。

適用製品

R8C/1x
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2K
R8C/2L
R8C/38A
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
M3A-0806
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください