Renesas Synergy™

FAQ 1011169 : ユーザROM領域への書き込み、消去中にリセットが発生した場合、ユーザROM領域のデータはどうなるか?

推奨動作電圧範囲外でリセットがかかった場合、マイコンの動作保証ができないため、CPU書き換え中でないブロック含め、ユーザROM領域のデータが不定になる可能性があります。

推奨動作電圧範囲内でリセットがかかっていれば、プログラム中のアドレス、またはイレーズ中のブロックのデータは不定となりますが、他のアドレスやブロックのデータが変化することはありません。

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/5x
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください