Renesas Synergy™

FAQ 1009982 : 入力しきい値制御レジスタ(VLTi)による入力レベル切り替え機能の有効範囲は?

端子の入力レベルを読むときにのみ有効で、入力レベルは入力しきい値制御レジスタで選択する入力しきい値の電圧レベルで決まります。このときの"H"入力電圧、"L"入力電圧は、電気的特性のVIH、VILの"CMOS入力"の項目で確認してください。
周辺機能端子として動作するときの"H"入力電圧、"L"入力電圧は、電気的特性のVIH、VILの"CMOS入力以外"の項目で確認してください。また、周辺機能端子の場合は、ヒステリシス特性がありますので、電気的特性のVT+-VT-も確認してください。

適用製品

R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/32M
R8C/33M
R8C/34M
R8C/35M
R8C/36M
R8C/38M
R8C/3GM
R8C/3JM
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
R8C/L35M
R8C/L36M
R8C/L38M
R8C/L3AM
R8C/LA3A
R8C/LA5A
R8C/LA6A
R8C/LA8A
R8C/LAPS
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください