Renesas Synergy™

FAQ 1010667 : RL78/G13の48ピン(HWQFN)製品のexposed die padは実装時にどのように処理すればいいでしょうか。

exposed die padはグランドに接続するか,どこにも接続しないようにするかのどちらかとしてください。 それ以外の処理は絶対に行わないでください。 (WQFNパッケージも同様です。)

 

適用製品

RL78/G12
RL78/G13
RL78/G14
RL78/G1A
RL78/G1C
RL78/G1E
RL78/I1A
RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/D1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください