Renesas Synergy™

FAQ 1010742 : RL78/G13を低消費電力で使用するために,STOPモードにしていますが電気的特性に記載された電流まで小さくなりません。

電気的特性のSTOPモードの電源電流(IDD3)には負荷をドライブするための電流は含まれておりません。また,未使用端子をきちんと処理して貫通電流が流れない状態の電流です。
また,オンチップ・デバッグ状態では十分に電流が低くならないのでご注意ください。
測定された結果が,どの程度の電流かでその原因が異なります。数μAの電流なら,端子のリークや貫通電流の影響が考えられます。数百μA以上ならば,STOPモードに入っていないか,外部の負荷に流れる電流も含めて測定している可能性が考えられます。

適用製品

RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください