Renesas Synergy™

FAQ 1010048 : リセット解除後のPLLクロックの周波数逓倍設定は何になっていますか?

リセット解除後、システムクロックコントロールレジスタ(SCKCR)は0202 0200hに初期化されます。
そのため、システムクロック(ICLK)、周辺モジュールクロック(PCLK)は発振周波数の×2が設定されます。

SCKCRの初期値は、ユーザーズマニュアルハードウェア編『クロック発生回路』の中にある『レジスタの説明』を参照してください。

適用製品

RX62T
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください