Renesas Synergy™

FAQ 1000397 : DMACの最大転送バイト数は何バイトですか?

DMACの転送方式に関わらず、1 回のDMA 転送バイト数はDMA カレント転送バイトカウントレジスタ(DMCBC)で指定します。
DMCBCレジスタに“0000000h”を設定すると最大転送バイト数は64M バイトになります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『DMA コントローラ(DMAC)』の中にある『DMA カレント転送バイトカウントレジスタ(DMCBC)』と『転送方式』を参照してください。

適用製品

RX610
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください