Renesas Synergy™

FAQ 1010121 : ソフトウェアスタンバイモードに移行できない。

ソフトウェアスタンバイビット(SBYCR.SSBY)を“1”、ディープソフトウェアスタンバイビット(DPSBYCR.DPSBY)を“0”にした(WAIT命令実行後、ソフトウェアスタンバイモードに移行)後、wait命令を実行してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください