Renesas Synergy™

FAQ 1010092 : RTCのレジスタが書き換えられない。

RTCのレジスタは、カウントソースとなるサブクロックを供給してから書き換えてください。ただし、次のビットはカウントソースがなくても書き換えられます。
・サブクロック発振器制御ビット(RCR3.RTCEN)

適用製品

RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください