Renesas Synergy™

FAQ 1010083 : DPSIFR1レジスタの初期値がマイコンのユーザーズマニュアルハードウェア編の記載と異なることがあるが、なぜか?

DPSIFRiレジスタを読み出す前に解除要因が発生した場合、ユーザーズマニュアルハードウェア編に記載したリセット後の値と異なる値になることがあります。
ディープスタンバイインタラプトフラグレジスタi(DPSIFRi。iは製品により異なる)のフラグは、ディープソフトウェアスタンバイモード以外でも、また、ディープスタンバイインタラプトイネーブルレジスタi(DPSIERi)のビットが“0”(ディープソフトウェアスタンバイモード解除を禁止)でも、解除要因が発生すると“1”(ディープソフトウェアスタンバイモード解除を許可)になります。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください