Renesas Synergy™

FAQ 1010394 : ディープソフトウェアスタンバイモード時、内蔵RAMの値は保持できますか?

[RX630/RX631/RX63Nグループ]
内蔵RAM(RAM0)の値を保持できます。
ディープスタンバイコントロールレジスタのディープカットビット(DPSBYCR.DEEPCUTビット)を“00b”に設定すると、
ディープソフトウェアスタンバイモード時に、RAM0 の値を保持することができます。
なお、RAM1 の値を保持することはできません。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください