Renesas Synergy™

FAQ 1010824 : I/Oレジスタにアクセスする場合、エンディアン選択レジスタ(MDEB、MDES)に設定しているエンディアンの影響を受けますか?

I/Oレジスタへのアクセスは、エンディアン選択レジスタによるエンディアン設定の影響は受けません。
ただし、各I/Oレジスタにはアクセスサイズが指定されていますので、指定されたアクセスサイズでアクセスする必要があります。

I/O レジスタのアクセスサイズについては、ユーザーズマニュアルハードウェア編『I/Oレジスタ』章の『I/Oレジスタアドレス一覧』をご参照ください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください