Renesas Synergy™

FAQ 1010822 : 周辺モジュールの設定を行い、入力信号を供給しましたが、動作しません。

次の点をご確認ください。

・該当する端子を入力にしている(PORTm.PDR.Bn)
・該当する端子の端子機能を正しく選択している(PmnPFS)
・該当する周辺モジュールのモジュールストップ状態を解除している(MSTPCRA~MSTPCRC)

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『マルチファンクションピンコントローラ(MPC)』章の『使用上の注意事項』、『I/O ポート』章、および『消費電力低減機能』章の『モジュールストップ機能』と『レジスタの説明』をご参照ください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください