Renesas Synergy™

FAQ 1010490 : SCIのBRRレジスタに設定したビットレート値をマイコンのリセットなしに動的に変更したいのですが、ビットレートレジスタが(BRR)が書き換わりません。何か注意事項があるのでしょうか?

ユーザーズマニュアルハードウェア編のビットレートレジスタ(BRR)の章に記載されていますように、BRRレジスタは、CPU からの読み出しは常に可能ですが、書き込みはSCR.TE ビット=0、SCR.RE ビット=0 の場合のみ可能です。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください