Renesas Synergy™

FAQ 1010435 : ディープソフトウェアスタンバイモード時、内蔵RAMの値は保持できますか?

[RX610/RX621/RX62Nグループ]
内蔵RAM(RAM0)の値を保持できます。
ディープスタンバイコントロールレジスタのディープカットビット(DPSBYCR.DEEPCUTビット)を“000b”に設定すると、
ディープソフトウェアスタンバイモード時に、RAM0 の値を保持することができます。
なお、RAM1 の値を保持することはできません。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください