Renesas Synergy™

FAQ 1010829 : マニュアルのメモリマップの図にある、「内蔵ROM(プログラムROM)(書き換え専用)」とは何ですか?

ROMのプログラム/イレーズを行う場合はソフトウェア実行時のアドレスとは異なるアドレスを指定します。「内蔵ROM(プログラムROM)(書き換え専用)」とは、このとき指定するアドレスによる仮想的な領域です。

内蔵ROMのイレーズ、もしくはプログラム後の読み出しは、「内蔵ROM(プログラムROM)(読み出し専用)」のアドレスを指定してください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』章の『概要』節内『ROMの領域構成』を参照してください。

 

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください