Renesas Synergy™

FAQ 1010827 : マニュアルのメモリマップの図や、ROMの章に記載があるFCU-RAM領域とは何ですか?

ROM(コード格納用フラッシュメモリ)、およびE2データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)の書き換えを行う専用のシーケンサ(FCU)が動作する領域です。

内蔵フラッシュメモリのプログラム/イレーズを行う場合は、あらかじめFCUファームウェア領域からFCU-RAM領域にFCUファームウェアを転送しておく必要があります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』章および『E2データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)』章をご参照ください。

 

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください