Renesas Synergy™

FAQ 1010124 : ディープソフトウェアスタンバイに移行できない。

以下のように設定してからディープソフトウェアスタンバイに移行してください。
・電圧監視1回路モード選択ビット(LVD1CR0.LVD1RI)と電圧監視2回路モード選択ビット(LVD2CR0.LVD2RI)をともに“0”(Vdet1通過時は電圧監視1割り込み要求発生、Vdet2通過時は電圧監視2割り込み要求発生)にする
・ソフトウェアスタンバイビット(SBYCR.SSBY)を“1”、ディープソフトウェアスタンバイビット(DPSBYCR.DPSBY)を“1”にする(WAIT命令実行後、ディープソフトウェアスタンバイモードに移行)
・ディープスタンバイインタラプトフラグレジスタy(DPSIFRy)を“00h” にする

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください