Renesas Synergy™

FAQ 1010100 : ディープソフトウェアスタンバイモードへ移行できない。

ディープスタンバイインタラプトフラグレジスタ(DPSIFR)の各ディープスタンバイ解除フラグは、ディープソフトウェアスタンバイモードでなくても、解除要求が発生すれば“1”になる場合があります。
ディープソフトウェアスタンバイモードへ移行する場合、各ディープスタンバイ解除フラグを“0”(解除要求の発生なし)にしてください。

詳しくは、ユーザーズマニュアル ハードウェア編『消費電力低減機能』の中にある『ディープスタンバイインタラプトフラグレジスタ(DPSIFR)』、『ディープソフトウェアスタンバイモードのフローチャート』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください