Renesas Synergy™

FAQ 1010085 : サブクロック発振器の動作/停止を制御するレジスタが2箇所に存在するのはなぜか?

サブクロックの用途がシステムクロックか、リアルタイムクロックかで使い分けてください。
・システムクロックとして使用する場合は、サブクロック発振器停止ビット(SOSCCR.SOSTP)を“0”(サブクロック発振器動作)にしてください。
・リアルタイムクロックのカウントソースとして使用する場合は、サブクロック発振器制御ビット(RCR3.RTCEN)を“1”(サブクロック発振器からのクロック入力許可)にしてください。
・システムクロックとリアルタイムクロックのどちらにも使用しない場合は、SOSCCR.SOSTPビットを“1”(サブクロック発振器停止)、RCR3.RTCENビットを“0”(サブクロック発振器停止)にしてください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください