Renesas Synergy™

FAQ 1000607 : IWDT、WDT(ウォッチドッグタイマモード)、発振停止検出とスタンバイモードは併用できないのでしょうか?

はい、できません。

WDT をウォッチドックタイマモードで使用しているとき、IWDT を使用しているとき、および発振停止検出機能有効のときは、SSBY ビット(ソフトウェアスタンバイビット)に設定された値は無効になります。その場合、WAIT 命令実行後は常にスリープモード、あるいは全モジュールクロックストップモードに遷移します。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください