Renesas Synergy™

FAQ 1010830 : マニュアルのメモリマップの図にある、「内蔵ROM (FCUファーム)(読み出し専用)」とは何ですか?

ROM(コード格納用フラッシュメモリ)、およびE2データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)の書き換えを行う専用のファームウェア(FCUファーム)が格納されている領域です。

内蔵フラッシュメモリの書き換えを行う場合は、あらかじめFCUファームウェアを「内蔵ROM (FCUファーム)」からFCU-RAM領域へ転送しておく必要があります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『フラッシュメモリ』章をご参照ください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください