Renesas Synergy™

FAQ 1010487 : モジュールストップコントロールレジスタが設定できません。何か特別な設定が必要なのでしょうか?

本製品には重要なレジスタを書き換えられないように保護するレジスタライトプロテクション機能があります。
保護されたレジスタを設定する際には、上記機能で書き込みを許可する必要があります。

消費電力低減機能の場合、PRCR.PRC1ビットを"1"に設定してから、関連レジスタを設定してください。但し、PRCRレジスタを書き換える場合、上位8ビットに"A5"、下位8ビットに任意の値を、16ビット単位で書く必要がありますのでご注意ください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください