Renesas Synergy™

FAQ 1000001 : BCLKを使用しません。SCKCRに何を設定すれば良いでしょうか?

SCKCRの設定を下記としてください。
外部バスクロック(BCLK)セレクトビットで ICLK ≧ BCLKとなるように設定してください。
また、BCLK出力停止ビットを1:Highレベル固定にしてください。

適用製品

RX62N, RX621
RX610
RX63T
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください