Renesas Synergy™

FAQ 1010427 : RTCのレジスタが書き換えられない

RTCのレジスタは、カウントソースとなるサブクロックを供給してから書き換えてください。ただし、次のビットはカウントソースがなくても書き換えられます。
・サブクロック発振器コントロールレジスタ(SUBOSCCR.SUBSTOP)

 

適用製品

RX62N, RX621
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください