Renesas Synergy™

FAQ 1010399 : IWDTとは、基本的にどのような用途で使用することを想定しているのでしょうか?

IWDTは、メインクロック(発振子など)を使用し発振が停止してしまった場合でもリセットをかけるために使用します。IWDTではカウントソースにオンチップオシレータのクロックを使用しているのでこれが可能となります。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください