Renesas Synergy™

FAQ 1010111 : 接続できる発振子の種類は? また、推奨する発振子はありますか?

メインクロック発振器にはセラミック共振子と水晶振動子が使用できます。サブクロック発振器には水晶振動子を使用してください。
推奨する発振子はありません。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください