Renesas Synergy™

FAQ 1000609 : RSPIで受信を行いたいのですが、受信モードが見当たりません。受信方法を教えてください。

RSPIで受信を行う場合、送受信モードにしてダミー送信してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください