Renesas Synergy™

FAQ 1000611 : DMACAを外部⇔外部で使用する場合、EXDMACとの違いは何ですか?

DMACAは内部メインバスを使用しますが、EXDMACは内部メインバスを使用しません。従って、EXDAMCは内部メインバスの使用状況に依存せずに、転送を行えます。

適用製品

RX62N, RX621
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください