Renesas Synergy™

FAQ 1010831 : マニュアルのメモリマップの図にある、「内蔵ROM (FCUファーム)(読み出し専用)」とは何ですか?

ROM(コード格納用フラッシュメモリ)、およびE2データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)の書き換えを行う専用のファームウェア(FCUファーム)が格納されている領域です。

ROMおよびE2データフラッシュの書き換えを行う場合はあらかじめ、FCUファームウェアを「内蔵ROM (FCUファーム)」からFCU-RAM領域へ転送しておく必要があります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』章、および『E2データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)』章をご参照ください。

 

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください