Renesas Synergy™

FAQ 1000616 : UBコードAについて教えてください。

UB コードA は、ブートモードでSCI接続時にユーザブートマットを全ブロック消去する/しないを判定する32 ビット長2 ワードのデータです。
USBブートがある製品は、UBコードAの上位に55736242h、下位に6F6F74FFhが予め設定されています。このコードが書かれている場合、ブートモードでSCI接続時のユーザブートマットの全面消去を行いません。

適用製品

RX62N, RX621
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください