Renesas Synergy™

FAQ 1000009 : マニュアルのメモリマップの図にある、内蔵ROM(ユーザーブート)(読み出し専用)とは何ですか?

ユーザブートモードでプログラムが実行される領域です。

この領域への書き込みは、ブートモードで実施してください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモ)』の中にある『ユーザブートモード』を参照してください。

適用製品

RX62T
RX610
RX62G
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください