Renesas Synergy™

FAQ 1010126 : PLLクロックに切り替えができない。

システムクロックコントロールレジスタ(SCKCR)で2分周以上を設定してからクロックをPLLに切り替えてください。 また、SCKCRレジスタは予約ビットの値もマニュアルどおりの値に設定してください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください