Renesas Synergy™

FAQ 1010046 : マニュアルのメモリマップの図にある、内蔵ROM(ユーザーブート)(読み出し専用)とは何ですか?

USB(ユーザ)ブートモードでプログラムが実行される領域です。

製品出荷時は、このユーザブートマットにUSB ブートプログラムが格納されています。
この領域への書き込みはブートモードで実施できますが、USBブートプログラムは消去されますのでご注意ください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』の中にある『USB(ユーザ)ブートモード』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX63T
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください