Renesas Synergy™

FAQ 1010859 : 割り込み優先レベルが同じ割り込みが同時に発生した場合はどうなりますか?

同一レベルの割り込み要求が同時に発生した場合には、ベクタ番号の小さい割り込み要因が優先となります。

詳しくは『割り込みコントローラ』の『割り込み要因プライオリティレジスタn(IPRn)』を参照してください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください