Renesas Synergy™

FAQ 1010823 : 周辺モジュールの設定を行ないましたが、割り込みが発生しません。注意点を教えてください。

次の点をご確認ください。

・該当する割り込みの割り込み優先レベルをプロセッサ割り込み優先レベルより高く設定している(IPRn、IPL)
・ICUで該当する割り込みの割り込み要求を許可している(IERm)
・該当する周辺モジュールの割り込み許可ビットを「許可」にしている
・該当する周辺モジュールのモジュールストップ状態を解除している(MSTPCRA~MSTPCRC)

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『割り込みコントローラ』章、『I/O ポート』章、『消費電力低減機能』章および、該当の周辺モジュール章をご参照ください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください