Renesas Synergy™

FAQ 1000037 : RTEを実行すると特権命令例外が発生します。

ユーザモードになっていないかご確認ください。

ユーザモードでRTE命令を実行すると特権命令例外が発生します。
特権命令のRTEを実行する場合はスーパバイザモードで行ってください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『CPU』の中にある『プロセッサモード』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください