Renesas Synergy™

FAQ 1010846 : パワーオンリセットがうまく動作しません。どういう原因が考えられるでしょうか。

パワーオンリセットが動作するためには、VCCが0.9V以下になる期間が1ms以上必要です。
ユーザーズマニュアル ハードウェア編『電気的特性』の『図 パワーオンリセットタイミング』に記載のtw(por)をご参照願います。

ノイズ対策としてRES# 端子にコンデンサを接続する場合でも、RES# 端子の電圧が常に0.8VCCを下回らないようにしてください。
VIH は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編 『電気的特性』を参照してください。

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください