Renesas Synergy™

FAQ 1011064 : RX100シリーズのブートモード(USBインタフェース)と RX600シリーズのUSBブートモードの違いは何ですか?

動作するプログラムが異なります。

ブートモード(USBインタフェース)は、MCU内部の専用領域に格納された内蔵フラッシュメモリ書き換えプログラム(ブートプログラム)が動作します。
ユーザによるブートプログラムの消去はできません。

USBブートモードは、ユーザーブート領域に格納された内蔵フラッシュメモリ書き換えプログラム(USBブートプログラム)が動作します。
ユーザによるUSBブートプログラムの消去が可能です。
また、IDコードプロテクトがなく、フラッシュプログラマが接続された時点で、ユーザプログラムを全て消去します。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください