Renesas Synergy™

FAQ 1010836 : ユーザーズマニュアルハードウェア編の『バス』章にある1ライトストローブモードとは何ですか?

RXファミリでは、ライト信号が1つで、バイトコントロール信号によって有効バイト位置を指定するモードのことを1ライトストローブモードと呼びます。

これに対し、バイトコントロール信号を使用せずに、ライト信号を複数使用するモードをバイトストローブモードと呼びます。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください