Renesas Synergy™

FAQ 1000015 : 命令実行ステート数を正確に算出するための演算式はありますか?

CPU の命令処理時間はパイプライン処理によって変動するため、正確な実行ステート数を算出することはできません。
なお、概算の命令処理時間の算出は可能です。

各命令の実行サイクル数の概算値については、ユーザーズマニュアルハードウェア編『CPU』の中にある『パイプライン』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください