Renesas Synergy™

FAQ 1000393 : ユーザーズマニュアルハードウェア編の『バス』にある1ライトストローブモードとは何ですか?

RX600シリーズのユーザーズマニュアルハードウェア編では、16ビットデータバスのSRAMなど1回のデータストローブで8ビットづつアクセスするようなモードを1ライトストローブモードと記載しています。

適用製品

RX62N, RX621
RX610
RX63T
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください