Renesas Synergy™

FAQ 1000018 : マニュアルのメモリマップの図にある、内蔵ROM(FCUファーム)(読み出し専用)とは何ですか?

ROM(コード格納用フラッシュメモリ)、およびデータフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)の書き換えを行う専用のシーケンサ(FCU)が格納されている領域です。

内蔵フラッシュメモリおよびデータフラッシュの書き換えを行う場合は、FCUを内蔵ROM(FCUファーム)からFCU RAM領域へ転送して置く必要があります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』、および『データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください