Renesas Synergy™

FAQ 1010266 : 例えばタイマ割り込みやAD変換割り込みが多重に発生した場合、優先度の低い割り込みは保留されるのでしょうか?

保留されます。優先度の低い割り込み要求フラグをクリアした後で、優先度の高い割り込みが長期間入ると、優先度の低い割り込みが再度入る可能性がありますので、それぞれの割り込み処理時間を考慮頂きます様お願い致します。

適用製品

SH7254R
SH7253
SH7058
SH7058S, SH7059
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください