Renesas Synergy™

FAQ 103431 : シュミットトリガ端子とマルチプレクスされている端子のDC特性はどのように考えればよろしいのでしょうか?

PFCによって選択した端子機能に対応したDC特性レベルが適用されます。

ただし、SH7020シリーズ/SH7030シリーズ/SH7040シリーズ/SH7058シリーズ/SH7055シリーズ/SH7052シリーズ/SH7050シリーズ/SH7010シリーズは、DC特性の項目もしくは端子リストの備考欄にシュミットトリガと記載された端子に関しては、常にシュミットトリガ特性となります。

 

適用製品

SH7286
SH7285
SH7265
SH7263
SH7262, SH7264
SH7243
SH7206
SH7205
SH7203
SH/Tiny シリーズ
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください