Renesas Synergy™

FAQ 103485 : 基板を製作致しましたが、初期動作がうまく行きません。確認すべき項目を教えて下さい。

まずは、以下の点をご確認下さい。

1) 各電源種は、正しく給電されていますか?

2) 正しい電位が印加されていますか?

3) クロックは、SH3へ供給されていますか?

4) パワーオンリセットの条件、タイミングは正しいですか?

5) マニュアルリセットでは初期化されません。電源投入時には必ずパワーオンリセットを行ってください。

6) SH7705のMD6はVssQに接続(またはプルダウン)していますか?

7) MD<5:0>は各設定レベル('High' or 'Low')に固定されていますか?

8) CKIOは、期待している周波数が出力されていますか?

9) パワーオンリセット解除後、エリア0アクセスを行っていますか?

(SH-3は、パワーオンリセット解除されると、h'a000 0000へデフォルトでアクセスします)

10) /WAITはネゲート("High")されていますか?

11) CA端子(ハードウェアスタンバイ未使用時はPull/up)

12) ASEMDOの設定。エミュレータおよびH-UDIを使用せずにユーザシステム単体で使用する場合は

ASEMDO=Highにして下さい.。

13) SH7705のTRSTについて、下記FAQ を確認下さい。

SH7705 TRST端子(142ピン)は1kΩでプルダウンで問題ないですか。(通常モード時)

14) STATUS[1:0]端子のリセット前後の状態を確認ください。

STATUS[1:0]=HHはリセットを、STATUS[1:0]=LLは通常動作を示します。

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください