Renesas Synergy™

FAQ 105513 : ウィークキーパ回路とは何ですか?

ウィークキーパ回路は、I/O端子が外部からドライブされていない場合でも入力をハイレベルまたはローレベルに固定する回路です。一般に未使用の入力端子は外部にプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を付けて入力レベルを固定する必要がありますが、本回路を内蔵することにより、そのような外付け抵抗が不要となります。

ただし、ウィークキーパ回路は、前の状態を保持しているだけでハイまたはローレベルをドライブしているわけではありませんので、マイコン外付けの回路がマイコンのウィークキーパ回路が保持しているレベルを期待するようなシステム構成は避けてください。

適用製品

SH7206
SH7641
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください