Renesas Synergy™

FAQ 1010755 : ファンアウト(負荷容量)に問題がないか検討するため、SH-2AマイコンのIO端子の出力容量を教えてください。

負荷容量の規格値はありません。
ユーザーズマニュアル ハードウェア編に記載されているAC特性は、「AC特性測定条件」の節に記載された条件の下で規定されており、この測定条件の負荷容量は30pF(CK端子のみ20pF)です。
この容量を超えた場合、AC特性は保証できませんのでご注意ください。

適用製品

SH7285, SH7286
SH7243
SH7214, SH7216
SH7231
SH7239, SH7237
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください