Renesas Synergy™

FAQ 107515 : SDRAM使用時、CS3#、データバス、RAS#、CAS#端子等はプルアップする必要がありますか?

これらの端子はリセット解除後、端子設定するまでは入力ポートとなりますが、ウイークキーパ回路によりHighまたはLowのどちらかにレベル固定されます。そのため、どちらかのレベルに確実にレベル固定する必要がある端子は、外部でプルアップまたはプルダウンが必要になります。例えばCS3#の場合、SDRAMにアクセスしていないときはHighにする必要がありますので外部プルアップ(2kΩ)を推奨します。その他の端子についても端子設定するまでの間に外部デバイスが誤動作しないように、必要に応じて外部でプルアップまたはプルダウンを行います。

適用製品

SH7619
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください